Codes für Lesevorgänge

Für jeden Lesevorgang von einzelnen oder mehreren Tags erzeugt der Controller einen Vorgangscode, der das Ergebnis des Vorgangs beschreibt.
Code
Beschreibung
Good
Der Lesevorgang ist erfolgreich.
BadNoCommunication
Der Lesevorgang ist aufgrund eines Timeouts (z. B. eines Verbindungs-Timeouts) fehlgeschlagen.
Der Timeout-Wert wird durch die Eigenschaft
Timeout
eines
Kommunikationsstation
-Objekts bestimmt.
BadCommunicationError
Der Lesevorgang ist fehlgeschlagen, weil der Controller einen Fehler zurückgegeben hat.
BadConfigurationError
Der Lesevorgang ist aufgrund eines Tag-Konfigurationsfehlers (z. B. einer ungültigen Adresse) fehlgeschlagen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal