Zertifikatsfehler

Bei der Verwendung des Webbrowser-Objekts werden u. U. Zertifikatsfehler angezeigt.
Zertifikatsfehler, die zur Laufzeit ignoriert werden, wenn
Ungültige CA-Fehler ignorieren
auf
Wahr
festgelegt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Webbrowser konfigurieren.
Zertifikatsfehler
Fehler
Beschreibung
CertificateAuthorityInvalid
Zertifikat nicht von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert
Unter
Zertifikatfehler
aufgelistete Zertifikatfehler. Um die Fehler zu ignorieren, wählen Sie zur Laufzeit
Risiko akzeptieren und fortfahren
aus.
Zertifikatsfehler
Fehler
Beschreibung
SslPinnedKeyNotInCertificateChain
Das Zertifikat stimmt nicht mit den integrierten öffentlichen Schlüsseln überein, die für den Hostnamen hinterlegt sind
CertificateCommonNameInvalid
Allgemeiner Name des Zertifikats stimmt nicht mit Hostname überein
CertificateDateInvalid
Das Zertifikat ist zum aktuellen Datum und zur aktuellen Uhrzeit nicht gültig
CertificateAuthorityInvalid
Zertifikat nicht von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert
CertificateContainsErrors
Zertifikat enthält Fehler
CertificateNoRevocationMechanism
Es kann nicht festgestellt werden, ob das Zertifikat gesperrt wurde
CertificateUnableToCheckRevocation
Es können keine Sperrinformationen für das Zertifikat abgerufen werden
CertificateRevoked
Gesperrtes Zertifikat
CertificateInvalid
Ungültiges Zertifikat
CertificateWeakSignatureAlgorithm
Zertifikat mit einem schwachen Signaturalgorithmus signiert
CertificateNonUniqueName
Der Hostname des Zertifikats ist nicht eindeutig
CertificateWeakKey
Das Zertifikat enthält einen schwachen Schlüssel
CertificateNameConstraintViolation
Im Zertifikat angegebene DNS-Namen verletzen Namensbeschränkungen
CertificateValidityTooLong
Zu lange Gültigkeitsdauer des Zertifikats
CertificateTransparencyRequired
Die erforderlichen Informationen zur Zertifikattransparenz können nicht vom Server abgerufen werden
CertificateKnownInterceptionBlocked
Zertifikat, von dem bekannt ist, dass es von einer anderen Entität als dem Gerätebesitzer abgefangen wurde
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal