Änderungen, die andere Benutzer vornehmen, aus dem Remote-Repository pullen
Pullen Sie Sie Änderungen, um Aktualisierungen und etwaige Konflikte zwischen dem Remote-Repository und Ihrem lokalen Projekt anzuzeigen. Verwenden Sie die Pull-Vorschau, um Aktualisierungen zu akzeptieren und Konflikte zu beheben.
Wenn Änderungen vorhanden sind, die aus dem Remote-Repository abgerufen werden können, erscheint die Meldung „Remote-Änderungen zum Abrufen verfügbar“ in der Statusleiste und das Symbol
an, dass es einen Commit gibt, der zum Pull bereit ist.
Von Remote pullen
zeigt eine blaue Zahl mit der Anzahl der abzurufenden Commits an. Zum Beispiel zeigt Von Remote pullen
- Wählen Sie im geöffneten Projekt. Die Konflikte und Änderungen zwischen dem lokalen Projekt und dem Projekt im Remote-Repository werden in derVon Remote pullenPull-Vorschauhervorgehoben.TIPP: Ein Konflikt kann auftreten, wenn sich ein Eigenschaftswert sowohl im Remote-Projekt als auch im lokalen Projekt geändert hat. Ein Konflikt kann auch auftreten, wenn ein Objekt in einer Version des Projekts entfernt und das gleiche Objekt im Remote-Repository geändert wird. Hervorgehobene Konflikte zeigen geänderte Werte und entfernte Objekte an, die durchgestrichen sind. Die Anzahl der Konflikte wird in der Statusleiste angezeigt.
- (Optional) Wählen Sie oben inPull-Vorschauden Inhalt aus, der angezeigt werden soll:
- Alle. Alle Projektinhalte in den lokalen und den Remote-Projekten.
- Updates. Nur Änderungen in den lokalen und Remote-Projekten.
- Konflikte. Nur Konflikte zwischen den lokalen und den Remote-Projekten.
- Erweitern Sie einen markierten Konflikt, um die konfliktbehafteten Werte anzuzeigen.
- (Optional) Wählen Sie oben in der Vorschau, um zum nächsten Konflikt zu navigieren und diesen zu erweitern, oder, um zum vorherigen Konflikt zu navigieren.TIPP: Ein Symbol in einer Zeile derPull-Vorschauweist auf Folgendes hin:
- Es besteht ein Konflikt zwischen dem lokalen und dem Remote-Projekt.
- Ein Konflikt der Zeile wurde durch die Auswahl von entweder der lokalen oder der remoten Änderung gelöst.
- Im lokalen oder im Remote-Projekt ist eine Änderung vorhanden.
- Es wurde ein Objekt hinzugefügt.
- Es wurde ein Objekt entfernt.
- Wählen Sie in jeder hervorgehobenen Zeile die Version des Inhalts, die beibehalten werden soll:
- Individuelle lokale Änderung. Wählen Sie in einer hervorgehobenen Zeile denfür lokale Änderungen auf der linken Seite.Lokaler Verlauf
- Individuelle Remote-Änderung. Wählen Sie in einer hervorgehobenen Zeile den entferntenfür Remote-Änderungen auf der rechten Seite.Remote-Verlauf
- Alle lokalen Änderungen. Wählen Sie am oberen Rand der VorschauAlle lokalen übernehmenaus.
- Alle Remote-Änderungen. Wählen Sie am oberen Rand der VorschauAlle Remote übernehmenaus.
- Wählen SieAkzeptieren, um die ausgewählten Änderungen zu akzeptieren, oder wählen SieAbbrechen, um alle Konflikte im Remote-Projekt zu verwerfen und die Werte im lokalen Projekt beizubehalten.
Das Projekt wird geöffnet und die Meldung „Das Projekt ist synchronisiert“ erscheint in der Statusleiste.
aktualisieren
Pull
Rückmeldung geben