Lösung für das Abfragen und Speichern von Daten ausarbeiten
Erstellen Sie eine Anwendung, die den Wert einer Variablen bei Wertänderung abtastet und die Daten in einer eingebetteten Datenbank speichert.
Anwendungsbeispiel

NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
SampleStoreDataValueChange.zipVoraussetzungen
- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufModellund wählen Sie aus.
- Erstellen Sie einen Datenlogger mit einer eingebetteten Datenbank, der die Wertänderung der Variable überwacht. Weitere Informationen finden Sie unter Datenlogger hinzufügen.
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
- Das Projekt speichern.
Beispiel für einen Anwendungsentwurf

Wählen Sie
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Ausführen
Rückmeldung geben