Push-Agent

Das Push-Agent-Skript sendet Daten von einem Datenlogger in die Cloud.

Vorgang

Der Push-Agent erhält regelmäßig Daten von einem Datenlogger und sendet diese im entsprechenden
JSON
-Format in die Cloud. Der Push-Agent implementiert den Speichern-und-Weiterleiten-Mechanismus, der Daten von einem Datenlogger erhält, sie in einem Hilfsspeicher zwischenspeichert und dann hieraus die Daten extrahiert und in die Cloud sendet.

Übertragungsmodi

Der Push-Agent unterstützt die folgenden Übertragungsmodi:
  • Nach Zeile
    . Sendet pro Paket eine Zeile des Datenloggers.
  • Nach Variable
    . Sendet eine oder mehrere Variablen mit ihren zugehörigen Informationen.
TIPP: Wenn der Datenloggermodus auf
Wert ändern
gesetzt ist, ändern sich die abgetasteten Werte nur, wenn sich eine der überwachten Variablen ändert.  Der Push-Agent sendet die Werte einer bestimmten Variable nur, wenn der Variablenwert vom zuvor gesendeten Wert abweicht.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal