Push-Agent konfigurieren

Fügen Sie eine Push-Agent-NetLogic von
Vorlagenbibliotheken
hinzu und konfigurieren Sie die Parameter des Push-Agents.
Voraussetzungen
  1. Installieren Sie die Pakete
    MQTTNet
    und
    NewtonSoft.Json
    . Weitere Informationen finden Sie unter NuGet-Pakete.
    TIPP: Sie können die erforderlichen Bibliotheksversionen in der Push-Agent-Beschreibung unter
    Vorlagenbibliotheken
    überprüfen.
  1. So konfigurieren Sie einen Push-Agent
  2. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Vorlagenbibliotheken
    aus.
  3. Suchen Sie in
    Vorlagenbibliotheken
    nach
    Push Agent
    .
  4. Ziehen Sie unter
    Komponenten
    Push-Agent
    auf die NetLogic in der
    Projektansicht
    .
  5. Wählen Sie
    Schließen
    aus.
  6. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    die Option
    Push-Agent
    aus.
  7. Bearbeiten Sie in
    Eigenschaften
    die Eigenschaften des Push-Agent.
    Weitere Informationen finden Sie unter Push-Agent-Eigenschaften.
  8. Doppelklicken Sie in der
    Projektansicht
    auf
    Push-Agent
    .
    In einer separaten Registerkarte wird ein externer Editor geöffnet.
  9. Erstellen Sie das Projekt.
  • Erzeugen Sie die ZS- und Client-Zertifikate. Weitere Informationen finden Sie unter Zertifikat erstellen.
    WICHTIG: Verwenden Sie die neueste OpenSSL-Bibliothek und den neuesten Verschlüsselungsalgorithmus, die in .NET unterstützt werden, um die PFX-Zertifikate zu generieren. Wenn Sie den RC2-Algorithmus verwenden, um das PFX-Zertifikat zu generieren, schlägt die zertifikatbasierte Authentifizierung für Azure IoT Hub auf dem Terminal fehl.
  • Implementieren Sie die PushAgent-NetLogic in der Anwendungsschnittstelle. Weitere Informationen finden Sie unter Push-Agent-Schnittstelle.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal