Horizontales Layout konfigurieren
Um ein horizontales Layout zu konfigurieren, fügen Sie ein Objekt „Horizontales Layout“ hinzu, fügen Sie untergeordnete Objekte hinzu und passen die Eigenschaften an.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste auf einen Knoten, der das horizontale Layoutobjekt enthalten soll, und wählen Sie .
- Fügen Sie untergeordnete Grafikobjekte unter dem horizontalen Layout hinzu oder verschieben Sie sie.Weitere Informationen zum Verschieben von Grafikobjekten finden Sie unter Knoten verschieben.Fügen Sie zum Beispiel Schaltflächen unter dem horizontalen Layout hinzu, um eine Reihe von Schaltflächen zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Schaltfläche.Untergeordnete Objekte werden nacheinander in einer Reihe verteilt.
- (Optional) Legen Sie inEigenschaftenfest, wie die untergeordnete Grafikobjekte angezeigt werden sollen:
- Ausrichtung des Inhalts:
- Linksbündig ausgerichtet. Verankert untergeordnete Objekte links im horizontalen Layout.
- Zentriert ausgerichtet. Verankert untergeordnete Objekte mittig im horizontalen Layout.
- Rechtsbündig ausgerichtet. Verankert untergeordnete Objekte rechts vom horizontalen Layout.
- Umbruch. Umbricht untergeordnete Objekte, wenn sie nicht in die Breite des horizontalen Layouts passen.Umbruch auf „Wahr“ gesetztUmbruch auf „Falsch“ gesetzt
- Horizontale Lücke. Horizontaler Abstand zwischen den untergeordneten Objekten des horizontalen Layouts.
- Vertikale Lücke. Vertikaler Abstand zwischen den Reihen der umbrochenen untergeordneten Objekten des horizontalen Layouts.
Horizontal
Horizontales Layout
Rückmeldung geben