ODBC-Datenbank erstellen

Erstellen Sie ein Datenbankobjekt, das Daten von einem SQL- oder MySQL-Server abruft.
Voraussetzungen
So stellen Sie über
Windows®
-Geräte eine Verbindung mit einer ODBC-Datenbank her:
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Datenspeicher
    und wählen Sie
    ODBC-Datenbank
    aus.
  2. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    in
    DBMS-Typ
    den Typ des Datenbankservers aus.
  3. Geben Sie hier folgende
    Eigenschaften
    an:
    • Konfiguration
      :
      • DBMS-Typ
        . Entweder
        SQL Server
        oder
        MySQL
        .
      • (Optional)
        DSN
        (Datenquellenname). Nur auf
        Windows
        -Geräte anwendbar.
        WICHTIG:
        Sofern angegeben, stellt DSN automatisch die Eigenschaften der ODBC-Verbindung bereit.
        Sie können die DSN-Eigenschaften nicht überschreiben, jedoch manuell die Felder
        Server
        ,
        TCP-Port
        ,
        Datenbank
        ,
        Benutzername
        und
        Passwort
        ausfüllen.
      • Server
        . Die IP-Adresse oder der Hostname des Datenbankservers.
      • TCP-Port
        . Der TCP-Port des Datenbankservers.
        TIPP: Der Standardwert „0“ wird für SQL-Server in 1433 und für MySQL-Server in 3306 aufgelöst.
      • Datenbank
        . Der Datenbankname auf dem Datenbankserver.
        TIPP: Die Angabe des Datenbanknamens ist optional, wenn der Datenbankname im ODBC-Connector angegeben ist.
      • Benutzername
        . Der Name des Benutzers, der auf die Datenbank zugreifen kann.
      • Passwort
        . Das Passwort des Benutzers, der auf die Datenbank zugreifen kann.
    • Speichern und weiterleiten
      :
      TIPP: „Speichern und weiterleiten“ speichert Daten bei vorübergehender Trennung der Verbindung zum Datenspeicher. Weitere Informationen finden Sie unter Speichern und weiterleiten.
      • Speichern und Weiterleiten aktiviert
        .  Aktiviert oder deaktiviert „Speichern und weiterleiten“.
      • Maximale Puffergröße für Speichern und Weiterleiten
        . Die maximale Anzahl an Elementen im Puffer. Gültige Werte können von 1 bis 100.000 festgelegt werden. Ein Element ist ein Eintrag (Zeile) in einer Datenbanktabelle.
        TIPP: Es stehen die folgenden schreibgeschützten Diagnose-Eigenschaften zur Verfügung:

          Puffernutzung für Speichern und Weiterleiten
          . Ein zur Laufzeit festgelegter Diagnosewert, der die aktuelle Anzahl an Elementen im Puffer angibt.

          Pufferüberlauf für Speichern und Weiterleiten
          . Ein zur Laufzeit festgelegter Diagnosewert. Falsch – Gibt an, dass die derzeit anstehenden Daten gehandhabt werden.

(Optional) Konfigurieren Sie die Datenbankstruktur. Weitere Informationen finden Sie unter Datenbanktabelle konfigurieren.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal