Mikrocontroller-Treiber

Beachten Sie diese Richtlinien bei der Arbeit mit dem Mikrocontroller-Treiber.

Unterstützte Controller

Der Mikrocontroller-Treiber unterstützt
Micro800
-Controller und
MicroLogix
1400-Controller sowie SLC-500-Controller.
TIPP: Wenn Sie für die Kommunikation mit der seriellen Schnittstelle eines unterstützten Controllers ein 1761-NET-ENI(W)-Modul verwenden, müssen Sie für die Verwendung mit FactoryTalk Optix ein 1761-NET-ENI(W)-Modul der Serie C oder D verwenden.

Controller-Tag-Import

Mit Mikrocontroller-Treiber können Sie Tags von
Micro800
-Controllern im Online-Modus importieren.
Dieser Kommunikationstreiber unterstützt das Importieren von benutzerdefinierten Datentypen, die im Controller-Projekt definiert sind.

Datentypen

Mikrocontroller-Treiber unterstützt diese Datentypen:
Grunddatentypen
Datentyp
FactoryTalk Optix
Datentyp
BOOL
Boolean
SINT
SByte
DINT
Int32
REAL
Float
STRING
String
LREAL
Double
INT
Int16
LINT
Int64
USINT
Byte
BYTE
UINT
UInt16
WORD
UDINT
UInt32
DATE
TIME
DWORD
ULINT
UInt64
LWORD
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal