Datenbanktabelle in eine CSV-Datei exportieren
Mithilfe des Skripts „Generischer Tabellenexporter“ können Sie den Inhalt einer Tabelle in eine CSV-Datei exportieren.
Voraussetzungen
- So exportieren Sie eine Datenbanktabelle in eine CSV-Datei
- Wählen Sie in der Symbolleisteaus und suchen Sie dort nachVorlagenbibliothekenGeneric Table Exporter.
- Ziehen Sie inBibliothekenunterKomponentendie OptionGenerischer TabellenexporteraufNetLogicin derProjektansicht.
- Geben Sie hier folgendeEigenschaftenan:
- CSVPath. Der Pfad zu der CSV-Datei, in die der Alarmverlauf exportiert wird.
- FieldDelimiter. Ein Zeichen für die Trennung der Werte in einer Zeile.
- Tabelle. Eine Datenbanktabelle.
- Abfrage. Eine SQL-Abfrage für die Filterung von Daten. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsfälle.
- WrapFields.
- Verknüpfen Sie dieExport-Methode vonGenericTableExportermit einem Ereignis.Beispielsweise können Sie dieExport-Methode mit demMouseClick-Ereigniseiner Schaltfläche verknüpfen.
CSV
Exportieren
Rückmeldung geben