Projekt speichern
Speicherung eines Projekts zur Sicherung seines Inhalts. Projekte können lokal, in einem Versionskontroll-Repository, auf einem Netzwerklaufwerk oder einem Wechseldatenträger gespeichert werden.
- Projekte können Sie mit einer der folgenden drei Methoden speichern:
- Wählen Sie über die Symbolleiste die OptionSpeichern.Das Projekt wird als Projekt an demselben Speicherort gespeichert, an dem Sie es geöffnet haben.
- Wählen Sie über die Symbolleiste den Abwärtspfeil nach
, wählen Sie
Speichern unterund speichern Sie dann das Projekt unterProjekt speichern unter:- Name. Geben Sie hier den neuen Namen ein.
- Speicherort. Geben Sie hier den Speicherort für die Speicherung des Projekts ein.
- (Optional)Versionskontrolle verwenden. Wählen Sie diese Option aus, um durchgeführte Änderungen zu verfolgen und das Projekt in einem Git-Repository zu speichern.TIPP: Für die Verwendung der Versionskontrolle müssen der Name, unter dem Sie speichern, und der Name im Repository übereinstimmen. Die Namen dürfen nur alphanumerische Zeichen, Ziffern, Punkte, Bindestriche und Unterstriche enthalten.
- (Optional)Geheime Schlüssel verschlüsseln. Wählen Sie diese Option, um die in den Projekten enthaltenen vertraulichen Daten zu verschlüsseln.
- Wählen SieOKaus.
- Wählen Sie in der Symbolleisteaus.Das Projekt wird gespeichert und ein Commit an das lokale Versionskontroll-Repository vorgenommen.
Repository
Netzlaufwerk
Wechseldatenträger
Rückmeldung geben