Leerlauftimeout für eine Sitzung konfigurieren

Mithilfe von
IdleTimeoutEvent
übernehmen Sie die Leerlauftimeout für die gesamte Sitzung. Ein Timeout kann jedes benutzerdefinierte Ereignis auslösen
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf den Ordner
    UI
    und wählen Sie
    Neu
    Sitzung der Benutzeroberfläche
    .
    SitzungDerBenutzeroberfläche# (type)
    erscheint in der
    Projektansicht
    .
  2. Wählen Sie in
    Projektansicht
    das Objekt
    SitzungDerBenutzeroberfläche (type)
    aus.
  3. Legen Sie in
    Eigenschaften
    die folgenden Werte fest:
    • Dauer des Inaktivitätstimeouts
      . Geben Sie hier die Dauer für den Timeout ein.
    • Inaktivitätstimeout aktiviert
      . Setzen Sie diesen Wert auf
      Wahr
      .
  4. Wählen Sie unter
    Ereignisse
    nach
    IdleTimeoutEvent
    die Option
    Add
    Neue Methode hinzufügen
    aus, erweitern Sie
    Befehle
    und navigieren Sie dann zu dem bei Auslösen des Timeout-Ereignisses auszuführenden Befehl.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal