FactoryTalk® Optix in einem Rockwell Automation-System

FactoryTalk Optix Studio ist eine integrierte Entwicklungsumgebung mit einem Framework aus Funktionsmodulen für den Entwurf und die Kompilierung von HMI- oder IdD-Anwendungen. FactoryTalk Optix Studio enthält eine Bibliothek aus vordefinierten Objekten, die den modularen Entwurf von Grafikschnittstellen, Funktionen und logischen Operationen einer HMI-Anwendung unterstützen. Durch den Einsatz spezieller C#-Sprachskripte können verschiedene Aktionen in der Entwurfsphase automatisiert und dem Projekt individuell angepasste Funktionen hinzugefügt werden.
FactoryTalk Optix Studio ist sowohl als Web- als auch als Desktop-Entwicklungsumgebung verfügbar, mit der Sie FactoryTalk Optix-Anwendungen erstellen und auf Client-Systemen bereitstellen können. Der Web-Editor von FactoryTalk Optix Studio wird über FactoryTalk Hub aufgerufen.
Sie entwickeln und kompilieren FactoryTalk Optix-Anwendungen in FactoryTalk Optix Studio. Die kompilierten Anwendungen können auf Windows®- oder Linux-Clientsystemen oder in geschlossenen Rockwell Automation-Geräten wie das OptixPanel oder Eingebettetes Edge-Compute bereitgestellt werden.
Bei der Suche nach der richtigen Architektur für ein System, das 21 CFR Teil 11-konform ist, muss festgelegt werden, wie das System und seine Daten im Betrieb gepflegt werden. Bei sofort einsatzbereiten Lösungen zur Zugriffssicherung wurden geschlossene Rockwell Automation-Geräte wie das OptixPanel und Eingebettetes Edge-Compute entwickelt, um den Zugriff auf das Betriebssystem und die Dateien des Geräts zu beschränken. In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, interne IT-Systeme für standardisierte Datensicherheits- und Verwaltungsrichtlinien zu nutzen. In diesem Fall ermöglicht FactoryTalk® Optix die Integration in Systeme, die von einem IT-Administrator gewartet werden, sodass die entsprechenden IT-Verfahrens- und automatisierten Kontrollen implementiert werden können. Bei Windows®- oder Linux-Clientsystemen wäre die IT-Abteilung für die Bereitstellung der entsprechenden Richtlinien und Berechtigungen zur Beschränkung des Zugriffs verantwortlich.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal