FactoryTalk Optix-Anwendung exportieren
Für die Bereitstellung der Anwendung auf Zielgeräten ohne Netzwerkzugriff exportieren Sie eine
FactoryTalk Optix-Anwendung
.- Wählen Sie den Pfeil neben, um das Dropdown-Menü zu öffnen, und wählen Sie dann .Speichern
- Füllen Sie im Dialogfeld Folgendes aus:
- Plattform. Hier wählen Sie das Betriebssystem des Zielgeräts aus.
- Speicherort. Geben Sie den Pfad zu dem Ort ein, an dem Sie dieFactoryTalk Optix-Anwendungspeichern möchten. Wählen Sie alternativ das Symbol des Ordners, um den Ordner zu suchen.TIPP: Ein Ordner kann nur eineFactoryTalk Optix-Anwendungenthalten. Für jedeFactoryTalk Optix-Anwendungmuss ein eigener Ordner verwendet werden.
- (Optional) Falls vorhanden, geben SiePasswortein, um die exportierte Anwendung mit einem Passwort zu schützen.Die exportierte Anwendung wird verschlüsselt. Beim Importieren der Anwendung auf das Zielgerät werden Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert.
- Klicken Sie aufExportieren.
Während des Exports der
FactoryTalk Optix-Anwendung
wird ein Fortschrittsfenster angezeigt. Nach Abschluss des Exports wird ein Dialogfeld angezeigt, das Sie darüber informiert, dass die FactoryTalk Optix-Anwendung
erfolgreich in den angegebenen Speicherort exportiert wurde.Exportieren
Rückmeldung geben