FactoryTalk Optix-Anwendung importieren

Verschieben Sie die Datei auf das Zielgerät und führen Sie dann die Datei aus, um eine exportierte
FactoryTalk Optix-Anwendung
bereitzustellen.
  1. So importieren Sie eine
    FactoryTalk Optix-Anwendung
  2. Verschieben Sie die exportierten Dateien auf das Zielgerät.
    Schließen Sie beispielsweise das USB-Laufwerk mit der exportierten Anwendung am Zielgerät an.
  3. Führen Sie auf dem Zielsystem
    FactoryTalk Optix-Anwendung
    aus:
    • Doppelklicken Sie auf den
      Windows®
      -Zielgeräten im Ordner
      FTOptixApplication
      auf
      FTOptixRuntime.exe
      .
    • Bei Linux-Zielgeräten führen Sie im Terminal Folgendes aus:
      1. Geben Sie
        cd
        FTOptixApplication
        ein, um zum Verzeichnis
        FTOptixApplication
        zu navigieren.
      2. Geben Sie
        sudo chmod +x FTOptixRuntime
        ein, um die Laufzeit ausführbar zu machen.
      3. Geben Sie
        sudo chmod +x openssl
        ein, um die OpenSSL-Bibliothek ausführbar zu machen.
      4. Geben Sie
        ./FTOptixRuntime
        ein, um die Anwendung auszuführen.
    • Greifen Sie in
      OptixPanel
      auf die Weboberfläche zu und wählen Sie dann
      Importieren
      unter
      Anwendung von USB laden
      aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal