Objekte aus einer CSV-Datei erstellen

Erstellen Sie mithilfe eines Entwurfszeitskripts in Ihrem Projekt Objekte basierend auf einer
CSV
-Datei.
Voraussetzungen
  • Beziehen oder bereiten Sie eine
    CSV
    -Datei vor, die Informationen über Objekte enthält, die Sie in das Projekt importieren möchten.
    TIPP: Die
    CSV
    -Datei ist Teil des Beispielprojekts. Sie können die
    CSV
    -Datei auch einzeln von folgendem Speicherort herunterladen: alarms.csv
  1. Objekte aus einer CSV-Datei erstellen
  2. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    die Option
    AlarmImporter
    aus.
  3. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    neben
    AbsoluteResourceUri
    die Option
    Durchsuchen
    aus.
  4. Wählen Sie eine
    CSV
    -Datei aus, die Informationen über Objekte enthält.
    Wählen Sie
    alarms.csv
    .
  5. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    AlarmImporter
    und wählen Sie dann
    ImportAlarms Ausführen
    aus.
  • Variablen werden in den Ordner
    Modell
    importiert.
  • Alarme werden in den Ordner
    Alarme
    importiert.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal