Sichtbarkeit eines Grafikobjekts ändern

Legen Sie fest, ob ein Objekt zur Laufzeit sichtbar ist.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    oder im Editor ein Objekt aus.
  2. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    in
    Sichtbar
    eine der folgenden Optionen aus:
    • Wahr
      . Das Objekt wird zur Laufzeit im Fenster angezeigt.
    • Falsch
      . Das Objekt wird zur Laufzeit nicht im Fenster angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal