Benutzerauthentifizierung hinzufügen
Authentifizieren Sie Ihre Benutzeridentität
FactoryTalk Optix
für Ihre Versionskontroll-Projektmappe. Sie müssen die Benutzerauthentifizierung hinzufügen, um gespeicherte und übernommene Änderungen in Remote-Repositorys zu pushen.Voraussetzungen
So fügen Sie eine lokale Identität hinzu:
- Besorgen Sie sich die URL des Versionskontrollservers.
- Generieren Sie ein Zugriffstoken mit der niedrigsten Zugriffsberechtigung, mit dem Sie auf die Server-API der Versionskontrolle zugreifen, aus Repositorys lesen und in Repositorys schreiben können.
- So fügen Sie die Benutzerauthentifizierung hinzu
- Wählen Sieaus.FactoryTalk Optix Studio-Optionen
- Wählen SieVersionskontrolle.
- Ihnen stehen die folgende Optionen zur Verfügung:
- Ein lokaler Anbieter. Geben Sie die Server-URL und das persönliche Zugriffstoken ein, und wählen Sie dannIdentität hinzufügen.
- Ein Cloud-Anbieter. Wählen SieIdentität hinzufügenund folgen Sie den Anweisungen in Ihrem Webbrowser.
Die Identität Ihres Versionskontrollanbieters wird unter
Anmeldung mit Anbieteridentität
dargestellt. Sie können nun alle gespeicherten und übernommenen Änderungen in einem gemeinsamen Projekt in das Remote-Repository pushen.Benutzerauthentifizierung
Rückmeldung geben