NetLogic mit Visual Studio Code lokal debuggen

Debuggen eines lokalen Projekts mit Entwurfszeit- und Laufzeit-NetLogics mithilfe von
Visual Studio Code®
.
Voraussetzungen
  1. So debuggen Sie NetLogic mit Visual Studio Code lokal
  2. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    .NET-Projektmappe öffnen
    aus.
    Visual Studio Code
    wird geöffnet.
  3. Entweder:
    • Laufzeit-NetLogic debuggen. Führen Sie
      FactoryTalk Optix-Anwendung
      aus und wählen Sie dann in
      Visual Studio Code
      die Option
      Attach to FTOptixRuntime (NetSolution)
      aus. Weitere Informationen finden Sie unter FactoryTalk Optix-Anwendung bereitstellen.
    • Debuggen einer Entwurfszeit-NetLogic. Hängen Sie die Entwurfszeit-NetLogic in
      Visual Studio Code
      an
      FTOptixStudio (NetSolution)
      an und führen Sie sie danach aus. Weitere Informationen finden Sie unter NetLogic zur Entwurfszeit ausführen.
  4. Beenden Sie den Debugvorgang, bearbeiten Sie den Code und wiederholen Sie danach den Vorgang.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal