Zielgerät duplizieren

Duplizieren eines Zielgeräts für die Konfiguration weiterer ähnlicher Zielgeräte.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste neben
    Ausführen
    das Dropdown-Zielmenü aus.
  2. (Optional) Wenn Sie nur die aktiven Remote-Geräte anzeigen lassen möchten, schalten Sie in
    Zielgeräteeinstellungen
    die Option
    Aktive Remote-Geräte
    um.
    TIPP: Aktualisieren Sie die Remote-Zielgeräte durch Auswahl von
    Aktualisieren
    .
  3. Wählen Sie ein Zielgerät aus.
  4. Wählen Sie
    Duplizieren
    aus.
Konfigurieren Sie die Eigenschaften des duplizierten Zielgeräts.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal