MQTT-Client hinzufügen

Konfiguration eines MQTT-Clientknotens für die Aktivierung der Verbindung mit dem MQTT-Broker. Für das Veröffentlichen und Abonnieren eines MQTT-Brokers ist die Erstellung eines MQTT-Herausgeberknotens und/oder eines MQTT-Abonnentenknotens erforderlich.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Projektansicht auf
    MQTT
    und wählen Sie dann
    Neu
    und anschließend
    MQTT-Client
    aus.
  2. Konfigurieren Sie in die folgenden Einstellungen für
    MQTT-Client
    :
    Broker-Adresse
    Die Adresse des Brokers, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
    Port
    Die Nummer des Kommunikationsports.
    ClientID
    Die Client-Kennung, die auf dem Server einzigartig ist.
    SSL/TLS aktiviert
    Ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen FT Optix MQTT-Client und MQTT-Broker. Nach der Aktivierung wird das „MQQTS“-Protokoll verwendet.
    Broker-Zertifikat validieren
    Aktiviert/Deaktiviert den Prozess für die Validierung des MQTT-Broker-Zertifikats. Während der Überprüfung des SSL-Zertifikats prüft der FT Optix-MQTT-Client die digitale Signatur des Broker-Zertifikats, um sicherzustellen, dass es von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (ZS) ausgestellt wurde. Des Weiteren prüft der Client auch, ob das Zertifikat abgelaufen ist oder nicht.
    ZS-Zertifikatdatei
    Ein ZS-Zertifikat, das das Serverzertifikat auf dem MQTT-Broker signiert hat. Bei aktiviertem SSL/TLS ist dies notwendig, um eine sichere Verbindung mit dem Broker herzustellen. Sie muss sich im Ordner
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    befinden.
    Client-Zertifikatdatei
    FT Optix-MQTT-Client-Zertifikat. Ein Clientzertifikat identifiziert den Client auf dieselbe Weise, wie ein Serverzertifikat den Server identifiziert. Wenn diese Eigenschaft leer gelassen wird, wird nur das Brokerzertifikat für die Authentifizierung verwendet. Sie muss sich im Ordner
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    befinden.
    Private Schlüsseldatei des Clients
    Privater Schlüssel des FT Optix-MQTT-Clients. Sie muss sich im Ordner
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    befinden.
    Typ der Benutzeridentität
    Gibt den Benutzer beim Zugriff auf den MQTT-Broker an:
    • Anonymous (Standardeinstellung) – Es wird keine Anmeldung durchgeführt und der Zugriff auf den Server erfolgt als anonymer Benutzer
    • Benutzername/Passwort – Gibt die Kombination aus Benutzername und Passwort für die Anmeldung an.
In der
Projektansicht
wird jetzt im Ordner
MQTT
das Objekt
MQTT-Client
angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal