TwinCAT-Treiber

Beachten Sie diese Richtlinien bei der Arbeit mit dem TwinCAT-Treiber.

Unterstützte Controller

Der Treiber unterstützt die folgenden Controller-Familien:
  • TwinCAT®-Laufzeit
  • Beckhoff® TwinCAT®-Systeme
WICHTIG: Der Treiber wurde mit TwinCAT®-Laufzeit und CX5130-0155 getestet.

Controller-Tag-Import

WICHTIG: Führen Sie vor dem Tag-Import von Beckhoff®-TwinCAT®-Controllern Controller-Routing konfigurieren aus.
Tags können Sie in den folgenden Modi importieren:
Online-Modus
Verwenden Sie den Online-Modus, um Tags zur Entwurfszeit oder zur Laufzeit direkt vom Controller zu importieren.
Offline-Modus
Verwenden Sie den Offline-Modus, um Tags aus
TPY
-Dateien zu importieren.
Weitere Informationen finden Sie in der Produktdokumentation.
Dieser Kommunikationstreiber unterstützt das Importieren von benutzerdefinierten Datentypen, die im Controller-Projekt definiert sind.

Datentypen

Der Treiber unterstützt diese Datentypen:
Controller-Datentyp
FactoryTalk Optix
-Datentyp
Länge
Hinweise
BOOL
BOOL
1 BIT
BYTE
BYTE
1 BYTE
WORD
UINT16
2 BYTE
DWORD
UINT32
4 BYTE
LWORD
UINT64
8 BYTE
SINT
SBYTE
1 BYTE
INT
INT16
2 BYTE
DINT
INT32
4 BYTE
USINT
BYTE
1 BYTE
UINT
UINT16
2 BYTE
UDINT
UINT32
4 BYTE
LINT
INT64
8 BYTE
ULINT
UINT64
8 BYTE
REAL
FLOAT
4 BYTE
LREAL
DOUBLE
8 BYTE
TIME
DURATION
4 BYTE
LTIME
DURATION
8 BYTE
DATE
DATE TIME
2 BYTE
TIME_OF_DAY(TOD)
UTC TIME
4 BYTE
Rockwell Automation
empfiehlt die Verwendung des Objekts „Datum und Uhrzeit“, mit dem Sie Datums- und Uhrzeitdaten festlegen und anzeigen lassen können.
DATE_AND_TIME(DT)
DATE TIME
4 BYTE
STRING
STRING[Length]
WSTRING
STRING[Length]
ARRAY 1 dimensional
Type [dimension]
ARRAY 2 dimensional
Type [1st dimension, 2nd dimension]
ARRAY 3 dimensional
Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension]
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal