Ereignis zur Erzeugung einer PDF-Datei konfigurieren

Konfigurieren Sie die Methode
PDF generieren
für das Ereignis, um die Ausgabedatei und das Gebietsschema für den Bericht anzugeben.
Voraussetzungen
  1. Für die Konfiguration eines Ereignisses zur Generierung einer PDF-Datei
  2. Fügen Sie eine Schaltfläche zum Auslösen der Berichtgenerierung hinzu.
    Weitere Informationen finden Sie unter Schaltfläche.
  3. Wählen Sie in
    Projektansicht
    die Schaltfläche aus.
  4. Wählen Sie in
    Ereignisse
    neben
    MouseClick-Ereignis
    die Option
    Add
    aus.
  5. Navigieren Sie zum Berichtobjekt, erweitern Sie es und wählen Sie
    PDF generieren
    und anschließend
    Auswählen
    aus.
  6. Geben Sie in
    Eigenschaften
    unter
    Eingabeargumente
    in
    OutputPath
    den Zielspeicherort für den Bericht ein.
    Geben Sie zum Beispiel
    %APPLICATIONDIR%/Report.pdf
    ein, um eine Datei
    Report.pdf
    im
    ApplicationFiles
    -Verzeichnis des Projekts zu erzeugen.
  7. (Optional) Wählen Sie in
    Eigenschaften
    in
    LocaleId
    das Gebietsschema für den Bericht aus.
    TIPP: Das Gebietsschema bestimmt die Übersetzung von Text, Maßeinheiten und Format des Berichts. Wenn Sie keinen Wert in
    LocaleId
    eingeben, nimmt der Bericht das Gebietsschema des Projekts an.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal