- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
NetLogic Zip Unzip
La NetLogic Zip Unzip consente di creare, estrarre e proteggere con password gli archivi ZIP.
IMPORTANTE:
Questa NetLogic utilizza una libreria di terze parti. Per ulteriori informazioni, vedere NuGet Gallery | SharpZipLib.
Metodo CreateZipArchive
CreateZipArchive
Comprime un file o una cartella in un archivio ZIP.
Riceve le seguenti proprietà:
- Source
- Un percorso completo del file o della cartella da comprimere.
- Target
- Un percorso completo dell'archivio da generare.
- Password
- (Opzionale) La frase che protegge l'archivio generato con password.
Metodo UnzipArchive
UnzipArchive
Decomprime un archivio ZIP.
Riceve le seguenti proprietà:
- Source
- Un percorso completo dell'archivio ZIP da decomprimere.
- Target
- Un percorso della cartella in cui verranno estratti i contenuti dell'archivio.
- Password
- (Opzionale) La frase che potrebbe essere necessaria per estrarre l'archivio.
Fornire un feedback