Sviluppare un'interfaccia specifica per l'utente

Fornire un'esperienza utente personalizzata e rendere alcune aree di interfaccia accessibili solo per specifici gruppi di utenti.
Esempio di applicazione
Il riquadro è visibile solo per gli amministratori connessi.
NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
UserSpecificInterface.zip
Prerequisiti
  1. Per sviluppare il progetto
  2. Disporre gli elementi dell'interfaccia.
  3. Salvare il progetto.
Selezionare
Esegui
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo client.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal