- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
LogicObject.GetAlias(string)
Restituisce un oggetto C#
IUANode
che corrisponde al nodo a cui fa riferimento l'alias passato nell'argomento. Accedere al nodo a cui punta un alias notostatic IUANode GetAlias(stringaliasName);
Argomenti
- aliasName(string)
- IlBrowseNamedell'alias.
Restituisce
- IUANode
- Un oggetto C# che corrisponde al nodo puntato dall'alias.
Esempio
L'esempio seguente mostra un'API che restituisce un oggetto C# corrispondente al nodo a cui fa riferimento l'alias
Motor
, il valore della cui proprietà Speed
viene letto e assegnato alla variabile myMotorSpeed
.
SUGGERIMENTO:
L'operatore di cast
(MotorType)
cambia il tipo dell'oggetto restituito dall'API da IUANode
a MotorType
. Questa funzione è utile se si desidera accedere direttamente alla proprietà Speed
di refMotor
.var refMotor = (MotorType)LogicObject.GetAlias("Motor"); var myMotorSpeed = refMotor.Speed;
Fornire un feedback