Creare una griglia allarmi

Creare una griglia allarmi

Aggiungere una griglia allarmi preconfigurata.
  1. Aggiungere un widget preconfigurato (type):
    1. Nella barra degli strumenti, selezionare
      Librerie
      .
    2. In , cercare
      Alarm Grid
      .
    3. In
      Componenti
      , trascinare
      Griglia allarmi
      su
      UI
      nella
      Vista progetto
      .
  2. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MainWindow (type)
    e selezionare
    Nuovo
    GrigliaAllarmi
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal