Configurare i certificati attendibili a runtime

Configurare un certificato server o client rifiutato a runtime come certificato attendibile.
È possibile spostare il certificato nei modi seguenti:
  • Manualmente, utilizzando Esplora risorse di Windows solo su un target Windows.
  • Da remoto, utilizzando
    FactoryTalk Remote Access
    .
  • Usando la stessa applicazione.
  • Da
    ApplicationFiles/PKI/Rejected
    , spostare il certificato in
    ProjectFiles/PKI/Trusted/Certs
    .
Dopo pochi secondi, il certificato viene considerato attendibile senza la necessità di riavviare il
FTOptixApplications
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal