- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
Pulsante di commutazione
Genera eventi per eseguire metodi. Include un evento valore modificato.
Eventi
Usare questi eventi pulsante per attivare i metodi:
Evento | È generato a runtime quando |
---|---|
Valore modificato |
|
Evento MouseClick | Un oggetto viene cliccato o toccato, quindi rilasciato. |
Evento MouseDown | Un oggetto viene cliccato o toccato. |
Evento MouseUp | Il clic o il tocco dell'oggetto viene rilasciato. |
Esempio
Pulsante di commutazione predefinito

Fornire un feedback