Creare un template
Utilizzare un template per creare altri oggetti, tipi di oggetto e variabili che presentano attributi simili.
- Selezionare.Librerie
- DaVista progetto, trascinare il nodo in una libreria inLibrerie dei template.Ad esempio, trascinare un oggetto, un tipo di oggetto, una variabile o un widget.Viene visualizzato un nuovo template inComponenti.
- (Opzionale) Selezionare il template e immettere una descrizione.Ad esempio, spiegare come usare o implementare l'oggetto, il tipo di oggetto, la variabile o il widget.
Fornire un feedback