Configurare un evento su cambiamento

Attivare metodi se il valore di una variabile o di una proprietà oggetto cambia.
SUGGERIMENTO: Se si utilizza un tag controller in un evento su cambiamento, il tag si aggiorna sempre a runtime, anche se
Applicazione FactoryTalk Optix
non visualizza il valore del tag.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare un oggetto o una variabile.
  2. In
    Proprietà
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su una variabile o su una proprietà e selezionare
    Nuovo
    Evento su cambiamento
    .
    SUGGERIMENTO: Se necessario, selezionare
    Add
    per aggiungere una variabile.
  3. In
    Eventi
    , accanto a
    VariableChanged
    , selezionare
    Add
    .
  4. Selezionare un metodo:
    • Per i metodi globali, espandere
      Comandi
      .
    • Per i metodi locali, espandere i nodi che espongono metodi (ad esempio, un nodo
      GrigliaDati
      espone un metodo
      Aggiorna
      ) o espandere il nodo relativo a una specifica NetLogic.
  5. (Opzionale) Se il metodo richiede argomenti, espandere il metodo e impostare gli argomenti.
  6. (Opzionale) Selezionare altri metodi ripetendo i passaggi da 3 a 5.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal