Modificare le proprietà degli oggetti grafici

Modificare le proprietà di un oggetto per modificare il nome, le proprietà univoche dell'oggetto, nonché l'aspetto e il comportamento a runtime.
  1. In
    Vista progetto
    o nell'editor, selezionare l'oggetto da modificare.
  2. In
    Proprietà
    , modificare i valori delle proprietà.
    SUGGERIMENTO: Le proprietà visualizzate di un oggetto dipendono dall'oggetto selezionato. Vedere Proprietà comuni.
(Opzionale) In
Eventi
, aggiungere i metodi da eseguire quando si verifica un evento. Vedere Aggiungere un metodo a un evento esistente.
SUGGERIMENTO: Gli oggetti indicatore contengono le categorie
Valore
e
Indicatore
. Se le proprietà
Valore minimo
e
Valore massimo
di un indicatore cambiano in modo continuativo e rapido, le prestazioni dell'applicazione di runtime ne risentono in quanto l'indicatore deve essere ridisegnato a ogni cambiamento di valore.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal