Note sull'applicazione
Queste note sull'applicazione si riferiscono a
FactoryTalk Optix
versione 1.3.x.Attenuazione della minaccia
- Non perdere la chiave USB con l'esportazione diApplicazione FactoryTalk Optix. La chiave USB contiene campi, credenziali, certificati e password con hash ispezionabili.
- Proteggere l'accesso fisico ai dispositivi prodottiRockwell Automation.
- Non lasciare i dispositivi collegati non presidiati. Proteggere l'accesso fisico al dispositivo e proteggere i log dall'interfaccia Web del dispositivo, dalla sessione di diagnostica connessa e dall'accesso al file system tramite lo strumento di assistenza remota.
- Impedire l'accesso fisico non autorizzato al dispositivo. Proteggere l'accesso fisico al dispositivo e migliorare il livello di sicurezza dei file dell'applicazione generati dalla logica personalizzata.
- Proteggere l'accesso fisico alle sessioni di utenti loggati. Evitare il furto del file del token di aggiornamentoFactoryTalk Hubbloccando la sessione se non presidiata.
- Proteggere l'accesso fisico alle sessioni di utenti loggati. Impedire la rimozione del file del token di aggiornamentoFactoryTalk Hubbloccando la sessione se non presidiata.
- Proteggere l'accesso fisico alle sessioni di utenti loggati. Prevenire attacchi durante il login a GitHub.
Anteprima funzione
Le funzioni etichettate come anteprima non devono essere utilizzate in un ambiente di produzione. L'anteprima delle funzionalità include:
- Driver di comunicazione RA EtherNet/IP nell'editor web e nell'emulatore FactoryTalk Optix Studio
- Modalità IDE connesso
- Firma file e verifica oggetto libreria
- Analisi modello che fornisce grafici del modello informativo
- Driver di controller Micro. Collegare i controller Micro800™ MicroLogix™1400 via Ethernet o Seriale.
- Oggetti intelligenti / Edge App
- Connettività diretta convertitore
- L'importatore di tag RAEthernet IP ha aggiunto le proprietà estese ai tag importati: Descrizione, Unità ingegneristiche, Min, Max e anche Stato0/Stato1 per i tag booleani. Queste proprietà estese visualizzano i valori da un controller sul dispositivo HMI.
Editor web di FactoryTalk Optix Studio
È possibile utilizzare FactoryTalk Optix Studio in un browser web tramite FactoryTalk Hub.
Supporto delle funzioni dell'editor
L'editor web FactoryTalk Optix Studio supporta tutte le funzionalità dell'editor desktop FactoryTalk Optix Studio, tranne la possibilità di:
- Salvare i log dalle schede Output.
- Modificare i file delle NetLogic.
- Aprire la guida di FactoryTalk Optix.
- Visualizzare i percorsi nei log nelle schede Output.
- Aggiungere file e immagini trascinandoli nell'editor web FactoryTalk Optix Studio.
- Riavviare l'applicazione a runtime utilizzando il metodo Comandi > Comandi di base > Riavvia.
Supporto delle funzioni dell'emulatore
L'emulatore dell'editor web FactoryTalk Optix Studio supporta tutte le funzioni dell'emulatore dell'editor desktop FactoryTalk Optix Studio, tranne la possibilità di:
- Controllare l'oggettoBrowserWebnell'emulatore di runtime.
- Controllare l'oggettoVisualizzatorePDFnell'emulatore di runtime.
- Controllare l'oggettoVideonell'emulatore di runtime.
- Controllare l'oggettoFinestranell'emulatore di runtime.
Driver RA EtherNet/IP - Supporto dei moduli di comunicazione Ethernet
Non è possibile utilizzare il modulo ponte 1756-ENET EtherNet/IP con il driver RA EtherNet/IP.
Connessioni GitHub e GitLab
In questa versione sono state migliorate le connessioni GitHub e GitLab.
Fornire un feedback