Variabili Visualizzazione

Associare una proprietà di un oggetto grafico a una variabile
Visualizzazione
predefinita per configurare lo schermo del dispositivo HMI. Ad esempio, associare la variabile
Luminosità
per specificare il livello di luminosità del display del dispositivo HMI. Per associare a una variabile, vedere Creare collegamenti dinamici.
La categoria
Visualizzazione
del browser Collegamento dinamico visualizza le variabili relative allo schermo del dispositivo HMI.
Variabili Visualizzazione
Variabile
Tipo
Definizione
Lettura o scrittura
Riavvio necessario
Luminosità
UInt32
Luminosità del display dello schermo del dispositivo HMI (1-10)
Lettura/scrittura
Riavvio non necessario
Risoluzione verticale
UInt32
Risoluzione verticale in pixel del display del dispositivo HMI
Sola lettura
Riavvio non necessario
Risoluzione orizzontale
UInt32
Risoluzione orizzontale in pixel del display del dispositivo HMI
Sola lettura
Riavvio non necessario
Scala
UInt32
Livello di zoom del display (50-200)
Lettura/scrittura
Riavvio necessario
Orientamento
UInt32
Orientamento della visualizzazione:
1 = Orizzontale
2 = Verticale
3 = Verticale capovolto
Lettura/scrittura
Riavvio necessario
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal