Visualizzare i dati di una tabella di database

È possibile visualizzare i dati archiviati in una tabella di database trascinando la tabella di database nell'oggetto
Griglia dati
.
  1. Per visualizzare i dati di una tabella di database
  2. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo e selezionare
    Nuovo
    Controlli dati
    Griglia dati
    .
    Ad esempio, fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MainWindow (type)
    .
  3. Fare doppio clic sull'oggetto
    Griglia dati
    per aprirlo nell'editor.
  4. In
    Vista progetto
    , selezionare l'oggetto
    Database
    .
  5. Da
    Proprietà
    , trascinare una tabella di database nell'oggetto
    Griglia dati
    nell'editor.
    L'oggetto
    Griglia dati
    mostra i dati archiviati nella tabella di database.
  6. (Opzionale) Per visualizzare i dati aggiornati in tempo reale a runtime, invocare il metodo
    Aggiorna
    dell'oggetto
    Griglia dati
    .
    SUGGERIMENTO: È possibile associare il metodo
    Aggiorna
    all'
    evento MouseClick
    di un oggetto
    Pulsante
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal