Tradurre un messaggio di allarme
Il messaggio visualizzato in un widget
Allarmi
è una stringa di testo che può essere visualizzata in lingue diverse. Immettere un messaggio, selezionare la lingua per la traduzione, quindi immettere la stringa tradotta. Il messaggio di allarme tradotto viene visualizzato nella lingua dell'utente a runtime.Prerequisiti
- Per tradurre un messaggio di allarme
- InVista progetto, individuare e selezionare l'allarme.
- InProprietà, inMessaggio, digitare il messaggio che l'evento dell'allarme deve visualizzare a runtime.
- InVista progetto, espandereTraduzioni.
- Fare doppio clic suDizionarioDiLocalizzazione#.
- Nell'Editor delle traduzioni, selezionareVisualizzaRiferimento di traduzione.Il nuovo messaggio viene visualizzato nella colonnaStringa.
- Nella riga del messaggio di allarme, selezionareSincronizza.Nella colonnaChiaveviene visualizzato un messaggio tradotto corrispondente.
- SelezionareVisualizza Tabella traduzioni.
- SelezionareAggiungi impostazioni locali, selezionare la lingua desiderata per la traduzione, quindi selezionare.
- InNuove impostazioni locali aggiunte, selezionareSì.
- Nella terza colonna, immettere la stringa per la traduzione.
Fornire un feedback