- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
Metodi HTTP
La NetLogic Client REST API espone questi metodi HTTP: GET, POST, PUT.
Get
Utilizzare il metodo GET per richiedere dati da un endpoint API.
Argomento | Descrizione |
---|---|
apiUrl | Indirizzo di un endpoint per accedere all'API. |
queryString | Argomenti da passare all'endpoint dell'API. |
bearerToken | Token per autenticare la richiesta. |
Post
Utilizzare il metodo POST per inviare dati a un endpoint API e creare una risorsa sul server.
Argomento | Descrizione |
---|---|
apiUrl | Indirizzo di un endpoint per accedere all'API. |
requestBody | Dati da inviare al server dietro l'endpoint API. |
bearerToken | Token per autenticare la richiesta. |
contentType | Il tipo multimediale originale della risorsa. |
Put
Utilizzare il metodo PUT per inviare dati a un endpoint API e creare o sostituire una risorsa sul server.
Argomento | Descrizione |
---|---|
apiUrl | Indirizzo di un endpoint per accedere all'API. |
requestBody | Dati da inviare al server dietro l'endpoint API. |
bearerToken | Token per autenticare la richiesta. |
contentType | Il tipo multimediale originale della risorsa. |
Fornire un feedback