Creare un'etichetta

Creare un'etichetta che visualizzi la temperatura in un formato adattato alle impostazioni locali di un utente connesso.
  1. Creare l'etichetta:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MainWindow (type)
      e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Etichetta
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sull'etichetta, selezionare
      Edit
      e immettere
      TemperatureLabel
      .
  2. Creare una variabile etichetta:
    1. In
      Proprietà
      , in alto, selezionare
      Add
      e selezionare
      Variabile analogica
      .
    2. Creare un collegamento dinamico avanzato tra la proprietà
      VariabileAnalogica1
      e la variabile
      VariabileAnalogica1
      effettiva utilizzando
      Modalità EU
      Localizza
      .
      DynamicLink
      ProjectName
      Modello
      VariabileAnalogica1
      Configure
      Modalità EU
      Localizza
  3. Creare un collegamento dinamico avanzato tra
    Testo
    e
    VariabileAnalogica1
    con l'uso di un formattatore stringa:
    FormattatoreStringa1
    {0} {1}
    {0} DynamicLink
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    VariabileAnalogica1
    {1} DynamicLink
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    VariabileAnalogica1
    EngineeringUnits
    DisplayName
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal