- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
Configurare presentation engine
Aggiungere un presentation engine nativo o un presentation engine web al progetto.
SUGGERIMENTO:
Ogni progetto può contenere un singolo presentation engine nativo e un singolo presentation engine web. Se il progetto viene eseguito con il modulo edge computing integrato (1756-CMEE1Y1), aggiungere un presentation engine web ed eliminare il presentation engine nativo.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto finestra.
- Selezionare una delle opzioni seguenti:
- Per creare un presentation engine nativo, selezionare.
- Per creare un presentation engine web, selezionare.
- Per eliminare un presentation engine, fare clic con il pulsante destro del mouse su un presentation engine e selezionareElimina.
- (Opzionale) InProprietà, modificare le opzioni del presentation engine.
Fornire un feedback