Importazione di un template
Posizionare un template in un nodo nella
Vista progetto
per aggiungere l'oggetto, il tipo di oggetto o una variabile al progetto.
SUGGERIMENTO:
Se il template è un oggetto grafico, è possibile trascinare l'elemento grafico dalla libreria nell'editor.
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionare, quindi effettuare una di queste operazioni:Librerie
- Trascinare un template dalla libreria in un nodo inVista progetto.
- Trascinare un template di oggetto grafico dalleLibrerieall'editor o allaVista progetto.
- Se il template è un tipo di oggetto, selezionare:
- Importa come tipo. Aggiungere nel progetto un tipo di oggetto in base al template.
- Importa come istanza. Aggiungere nel progetto un'istanza di oggetto in base al template.
Fornire un feedback