Configurare un pannello di navigazione
Configurare un pannello di navigazione per passare da un pannello di navigazione all'altro a runtime.
- InVista progetto, fare doppio clic suMainWindow (type).Il tipo finestra viene visualizzato nell'editor.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .Il pannello di navigazione viene visualizzato nella finestra principale e non è posizionato.
- InProprietà, impostareAllineamento orizzontaleeAllineamento verticalesuAllarga.Il pannello di navigazione occupa l'intera altezza e la larghezza della finestra principale e copre il logo.
- ImpostareMargine superioresu55.Il pannello di navigazione non copre più il logo.
- TrascinarePage1 (type),Page2 (type),Page3 (type)ePage4 (type)suPannelloDiNavigazione1.
Riquadro di navigazione con pagine vuote

Fornire un feedback