Progetto rapido di esempio

Sviluppare, compilare ed eseguire un'
Applicazione FactoryTalk Optix
HMI di esempio che dimostra le capacità di
FactoryTalk Optix Studio
.
SUGGERIMENTO:
  • In qualsiasi punto di questa esercitazione, è possibile eseguire un test dell'applicazione selezionando
    Esegui
    per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client sul computer di sviluppo. Per ulteriori informazioni, vedere Trasferire un'applicazione FactoryTalk Optix.
  • In questa esercitazione, salvare le modifiche periodicamente premendo
    S
    o selezionando
    Salva
    dalla barra degli strumenti.
    È possibile utilizzare Git per controllare la versione del progetto. Per ulteriori informazioni, vedere Controllo versione.
  • È possibile scaricare, decomprimere e aprire il progetto finito per esaminare componenti e impostazioni: QuickStart.zip
Prerequisiti
  1. Per sviluppare il progetto
  2. Configurazione e branding della finestra principale:
    Finestra principale vuota con titolo e logo personalizzati
  3. Configurazione dei pannelli e della navigazione basata su schede:
    Pannello di navigazione con pannelli vuoti
  4. Configurazione delle variabili e aggiunta dei controlli di temperatura:
    Pannello Page1 con oggetti grafici dinamici e controlli di temperatura
  5. Configurazione di ricette:
    Pannello Page4 con editor di ricette
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal