Trasferire un'applicazione FactoryTalk Optix
I dispositivi client
Rockwell Automation
eseguono automaticamente Applicazioni FactoryTalk Optix
al momento della trasferimento. Altri dispositivi client richiedono l'avvio manuale dell'applicazione sul dispositivo o la configurazione dell'applicazione per l'avvio automatico.Utilizzare
Editor desktop di FactoryTalk Optix Studio
per trasferire in dispositivi locali o remoti. Utilizzare Editor web di FactoryTalk Optix Studio
solo per trasferire in dispositivi remoti. FactoryTalk Optix Studio
utilizza FactoryTalk Remote Access
per trasferire in dispositivi remoti.
IMPORTANTE:
Se
Applicazione FactoryTalk Optix
è già in esecuzione su un dispositivo client, il trasferimento di un'altra applicazione Applicazione FactoryTalk Optix
arresta l'applicazione precedente.Prerequisiti
- Confermare cheServizio di aggiornamento dell'applicazione FactoryTalk Optixsia eseguito sul dispositivo client.IMPORTANTE: Per funzionare correttamente,Servizio di aggiornamento dell'applicazione FactoryTalk Optixrichiede che la porta TCP 49100 sia raggiungibile e un nome utente valido con una password configurata.
- Confermare che il dispositivo client disponga di una licenza valida.IMPORTANTE: Se il dispositivo client non dispone di una licenza,Applicazioni FactoryTalk Optixviene eseguito in modalità demo e termina l'esecuzione automaticamente dopo 2 ore.
- Configurare un dispositivo.IMPORTANTE: Configurare un dispositivo locale o remoto. Per configurare un dispositivo locale, vedere Gestire i dispositivi client. Per configurare un dispositivo remoto, aprireFactoryTalk®Hub™e accedere aFactoryTalk Remote Access. Nella Guida in linea di FactoryTalk Remote Access, vedereVista dominioe scorrere aPer aggiungere un dispositivo. Il dispositivo remoto deve disporre anche del client di runtimeFactoryTalk Remote Accessinstallato e configurato. Nella Guida in linea di FactoryTalk Remote Access, vedereConfigurazione client.
- Per trasferire unApplicazione FactoryTalk Optix
- Selezionare il dispositivo configurato.Per ulteriori informazioni, vedere Selezionare un dispositivo client.
- Se è stato selezionato un dispositivo remoto, è necessario prima stabilire una connessione VPN a tale dispositivo. Selezionareo una connessione desktop remoto selezionandoVPN.Desktop remoto
- Selezionare.Esegui
- Immettere la password utente per il dispositivo client e selezionareOK.
Per arrestare
.
Applicazione FactoryTalk Optix
sul dispositivo client, selezionare 
Arresta
NOTA:
Facendo clic e tenendo premuto un pulsante sul desktop remoto quando il desktop remoto non è attivo, il pulsante viene automaticamente incrementato se configurato con gli eventi
MouseUp
e MouseClick
. Ciò è dovuto al fatto che rendendo attivo il desktop remoto facendo clic e tenendo premuto il pulsante, si eseguono automaticamente gli eventi MouseUp
e MouseClick
.Fornire un feedback