Configurare un logo
Aggiungere e posizionare un logo di propria scelta nell'angolo destro della finestra principale.
Prerequisiti
- Per configurare un logo
- InVista progetto, fare doppio clic suMainWindow (type).L'editor viene aperto in una scheda separata.
- Trascinare il file del logo dal computer nell'area della finestra principale nell'editor.Il logo viene visualizzato nell'editor. A seconda della risoluzione del logo e della risoluzione della finestra principale, il logo potrebbe occupare uno spazio eccessivo o essere posizionato in modo errato.
- InProprietà, impostareLarghezzasu200.
- ImpostareAllineamento orizzontalesuA destra.
- ImpostareMargine superioreeMargine destrosu5.
Finestra principale con un logo nell'angolo

Fornire un feedback