- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
Integrare l'interfaccia con la NetLogic
Fare in modo che il pulsante attivi la modifica del testo dell'etichetta quando si seleziona il pulsante.
- InVista progetto, selezionarePulsante1.
- InEventi, accanto aMouseClickEvent, selezionaree selezionare .
- Creare un collegamento dinamico tralabelNodeIdeEtichetta1.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback