- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
Creare una cartella
Creare una cartella per contenere i nodi nel progetto.
È possibile creare più versioni di qualsiasi cartella. Quando si crea una cartella, questa include automaticamente un menu di scelta rapida su cui è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse per creare elementi specifici per tale categoria di cartella. Ciascuna categoria di cartella è preceduta da un'icona.
- InVista progettocreare uno dei seguenti elementi:
- Cartella. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo che conterrà la cartella e selezionare .
- Cartella di categoria. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo a livello di progetto, quindi selezionareNuovoe la categoria della cartella.
Viene visualizzato
Cartella#
in Vista progetto
.Fornire un feedback