Creare un'enumerazione

Creare un oggetto di enumerazione e definire i membri di enumerazione nell'editor.
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo che dovrà contenere l'enumerazione e selezionare
    Nuovo
    Tutti
    Tipo di dati
    .
  2. Selezionare
    Enumerazione
    e scegliere
    Seleziona
    .
    Viene visualizzato
    Enumerazione
    #
    sotto il nodo.
  3. In
    Vista progetto
    , fare doppio clic su
    Enumerazione
    #
    .
    L'editor di enumerazioni viene visualizzato nel riquadro centrale.
  4. Nell'editor, gestire i membri di enumerazione:
    • Per aggiungere un membro, selezionare
      Add
      e completare:
      • Valore
        . Valore del membro di enumerazione. Il valore è generalmente un numero intero consecutivo.
      • Display name
        . Nome del membro di enumerazione.
      • Descrizione
        . Informazioni aggiuntive sul membro di enumerazione.
    • Per modificare un
      Valore
      ,
      Nome visualizzato
      o
      Descrizione
      , fare doppio clic sulla cella corrispondente e immettere un nuovo valore.
    • Per rimuovere un membro, selezionare una cella nella riga corrispondente e selezionare
      Elimina
      .
  5. (Opzionale) In
    Proprietà
    selezionare
    Add
    , selezionare
    Display name
    e immettere il nome visualizzato.
  6. (Opzionale) In
    Proprietà
    selezionare
    Add
    , selezionare
    Descrizione
    , quindi immettere la descrizione.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal