- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
Creare elementi per il controllo del valore corrente
Creare un indicatore e altri elementi di interfaccia che visualizzano il valore corrente e consentono di modificarlo.
- Creare l'etichetta del valore corrente:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (Type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse su un indicatore, selezionaree immettereCurrentValueLabel.
- InProprietà, impostareTestosuCurrent Value.
- Creare l'indicatore del valore:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (Type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse su un indicatore, selezionaree immettereValueGauge.
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traValoree .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Impostare la zona di avviso dell'indicatore del valore 1:
- InProprietà, accanto aZone di avviso, selezionare.
- InZonaDiAvviso1, impostareColoresu#f30000.
- Creare un collegamento dinamico traDae .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Creare un collegamento dinamico traAe .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Impostare la zona di avviso dell'indicatore del valore 2:
- Accanto aZone di avviso, selezionare.
- InZonaDiAvviso2, impostareColoresu#02d92d.
- Creare un collegamento dinamico traDae .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Creare un collegamento dinamico traAe .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Impostare la zona di avviso dell'indicatore del valore 3:
- Accanto aZone di avviso, selezionare.
- InZonaDiAvviso3, impostare il valore della proprietàColoresu#f30000.
- Creare un collegamento dinamico traDae .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Creare un collegamento dinamico traAe .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Creare l'etichetta del valore:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (Type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse su un indicatore, selezionaree immettere:ValueLabel.
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traTestoe .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Creare la casella di selezione valore:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWIndow (Type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse su un indicatore, selezionaree immettere:ValueSpinBox.
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traValoree .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Creare la casella di testo per il valore:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWIndow (Type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse su un indicatore, selezionaree immettere:ValueTextBox.
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traTestoe .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback