Creare un certificato

Per comunicare in modo sicuro, le applicazioni OPC UA devono avere certificati pubblici appropriati e chiavi private corrispondenti.
  1. Nella barra del titolo, selezionare la freccia a discesa dopo
    Opzioni FactoryTalk Optix Studio
    e selezionare
    Creazione certificato
    .
  2. In
    Soggetto
    , completare:
    • Nome comune
      . Nome dell'URL.
    • Organizzazione
      . Nome dell'organizzazione.
    • Unità organizzativa
      . Divisione dell'organizzazione per la quale si sta creando il certificato.
    • Località
      . Città dove si trova l'organizzazione.
    • Stato
      . Nome dello stato o della provincia in cui si trova l'organizzazione.
    • Nazione
      . Nazione in cui si trova l'organizzazione.
  3. In
    Informazioni OPC UA
    , completare:
    • URI applicazione
      . URI globalmente univoco per l'applicazione.
    • Nomi di dominio
      . Nome host dei dispositivi su cui viene eseguita l'applicazione.
      IMPORTANTE: I nomi DNS vengono riconosciuti solo se minuscoli.
    • Indirizzi IP
      . Indirizzi IP sui quali verrà eseguita l'applicazione.
  4. In
    Impostazioni certificato
    , completare:
    • Dimensione chiave RSA
      . La dimensione, in bit, della chiave RSA.
      IMPORTANTE:
      I valori
      Dimensione chiave RSA
      e
      Algoritmo di firma
      sono compatibili con i criteri di sicurezza OPC UA impostati negli oggetti client OPC UA e server OPC UA.
      Più alti sono i valori di
      Dimensione chiave RSA
      e
      Algoritmo di firma
      , maggiore è l'uso delle risorse per la crittografia e la decrittografia dei messaggi tra server e client.
    • Algoritmo di firma
      . Algoritmo che creerà il certificato.
    • Data di scadenza
      . La data di scadenza dell'SSL.
  5. In
    Nome
    , immettere il nome del certificato.
  6. In
    Percorso
    immettere o selezionare la posizione in cui archiviare il certificato.
  7. Selezionare
    Crea
    .
Rockwell Automation
consiglia di eseguire il backup del certificato in una cartella personale, all'esterno del progetto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal