Creare un repository remoto per un progetto

Creare un repository remoto per abilitare la collaborazione con più utenti su un progetto.
  1. Creare un repository remoto vuoto con gli strumenti forniti dal provider di controllo versione supportato.
    IMPORTANTE: Il repository remoto non può contenere file, compresi i file
    README
    ,
    .gitignore
    e
    LICENSE
    .
  2. Crea un progetto iniziale con nome uguale al repository. Vedere Creare un progetto da una posizione remota.
    IMPORTANTE: I nomi del progetto e del repository devono corrispondere, incluse le maiuscole.
    Per i progetti GitLab, assicurarsi che il nome del
    FactoryTalk Optix
    progetto, il nome del progetto GitLab e lo slug del progetto GitLab corrispondano, compresa la maiuscola.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal